结果:找到"语音芯片 语音ic 换电柜语音芯片",相关内容1000条
  • NV080C氧疗仪语音提示芯片,吸氧机OTP语音ic设计
  • 慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种具有气流受限特征的肺部疾病,这种气流受限不完全可逆,且呈进行性发展,它的发生与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。随着病情反复发作、急性加重,导致肺功能逐渐下降,出现日常活动甚至休息时也感到气短。临床表明,COPD患者在家庭中使用呼吸机进行治疗可以有效改善缺氧和二氧化碳潴留的症状!而经鼻高流量湿化氧疗仪是目前市场上较受欢迎的家庭氧疗设备,该设备在氧疗时湿化有助于减轻患者口咽部干燥,提高舒适度,有助于支气管扩张症患者痰液引流。NV080C语音芯片氧疗仪语音方案:NV080C是九芯电子推出的一款音质优美的OTP八脚语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic,otp 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-21 16:11:00
  • 漱口水语音芯片ic方案选型——NV080D-SOP8音频芯片
  • 使用漱口水的时间和使用方法,是在进食完后。此时使用,可以有效地把附着在牙齿表面或牙缝里的食物残渣冲洗下来,同时也能有效减弱生长繁殖。而漱口水智能售货机以自助售货机的形式,销售漱口水,不需要进行现金交易,扫码即可取。对于用户来说,漱口式智能贩卖机能够满足的是“便利”,就是在较短时间内满足购物需求。然而,传统的自动售货机都没有语音提醒功能,导致了一部分客户,特别是老年人视力不太佳的客户,在操作机器时容易出现操作错误的现象。因此,实有必要提出一种具有全程语音提示功能的自动售货机。NV080D芯片漱口水售货机语音方案:NV080D语音芯片预先烧录有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic NV080D 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-05 15:09:00
  • 语音播放芯片在共享充电柜上的应用
  • 电动车已经成为市民的主要出行工具,据官方数据统计,目前中国电动自行车保有量超过2.5亿辆,而年产量达到4000万辆,年销售超过3000万辆,数量增速迅猛。在给大家带来方便的同时,也带来了不可忽视的安全隐患,因为电动车诱发的火灾事故呈逐年上升趋势。因此电动车必须在楼下安全地方集中充电,已成为大家的共识,集中充电通常有充电桩和充电柜两种形式。我们发现,相较于充电桩,每组包含三到八个充电口的充电柜占用空间更少,柜内甚至有直接防爆功能,安全系数很高,受到不少市民的青睐。然而,充电柜不能直观的、智能地告知消费者,目前设备所处的工作状态以及技术问题,因此为了解决上面的问题,充电柜厂商都本着创新提出一种带...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 播放 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-24 11:07:00
  • NV040B语音芯片ic在智能水杯上的应用!
  • 水杯通常会被作为馈赠礼物的佳品。各类材质各有优缺点,但保温杯始终是人们的最爱。即使品质合格下的保温杯,在使用时仍然会发生不知道冷热而烫嘴的尴尬、更有因水太烫而久久降温的囧境,所以科技的发展进步,让智能语音保温杯了出现了大家对保温杯的追求不再满足于长效保温,一些带有测温显温、提醒喝水等功能的保温杯,更能得到青睐。而智能语音保温水杯可以实现饮水语音提醒,水质检测,水温显示等功能,让人们养成良好的饮水习惯,从而保证人们身心健康。而智能水杯实现语音提醒功能的核心就是加入了语音芯片——九芯电子NV040B语音芯片。NV040B语音芯片是一款适合工厂量产型的工业级OTP语音芯片。它具有成本低,性能稳定,...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-16 17:23:00
  • 语音ic在共享换电柜的应用方案!
  • 电动车是自改革开放以来具有中国特色的创新产品之一,属于绿色环保、贴近民生、拥有高度自主产权的民族产业。自第一台电动车生产面世到现在二十余年间,电动车逐步发展成为国内重要的交通工具。快捷环保的电动车自行车从上市以来就一直受到市民的青睐,但电动车充电问题困扰着电动车一族。电动车数量持续增长,电池充满电需要8-12小时,等待时间漫长,传统充电方式已无法满足市场需求。随着小区管理越来越规范化,专业的电动车充电站已经出现在很多小区中,为骑电动车的市民提供极大的便捷,而目前市面上主要有换电和充电两种模式。而共享换电池柜主要是一款快速换电池的产品,能够帮助这些用户快速完成电瓶车电池的更换。从产品形态上看,...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-15 15:02:00
  • NV170D-SOP8语音芯片ic在充电桩的应用!
  • 充电桩作为电动汽车能量补给来源的装置,关乎用车体验等,随着新能源汽车保有量的增加,越来越多的人选择电动汽车的人也是逐年的增加,作为充电桩市场也是能够让车企们作为服务切入的点的一个重点,对于造车新势力而言共享充电桩也是引来了更多的关注!充电桩是电动力车充电站,是发展电动汽车所必须的重要配套基础设施,具有非常重要的社会效益和经济效益。然而充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家为解决上面的问题,都本着创新提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。在共享充电桩中加入NV170D-SOP8语音芯片可以实现语音提示功能,可以告知车主目前充电桩的工作状态,引导客户正...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-14 15:27:00
  • 语音芯片出现故障一般有哪些原因?
  • 在生活中,大家可能都会使用或者见到语音设备产品,可能会出现故障,如无法发出声音、声音变得断断续续等。出现这些问题大都是由于里面的语音芯片出现了问题,那么语音芯片出现故障的原因一般有哪些呢?一、语音芯片内部本身的故障:1、磨损如同人类器官老化而走向死亡,语音芯片也有同样的情形。在长时间使用后,语音芯片内部零件或材料逼近使用极限而逐渐磨损或疲劳,最后无法再执行原有的功能。2、早夭不良的电路设计,或制造过程的缺陷,如微尘、微粒、杂质等因子,会造成语音IC在还没有老化磨损前就提早故障。这情形类似先天体质异常或抵抗力弱的婴儿,较容易夭折死亡一样。3、随机故障如果没有发生早夭,并且也未到达磨损阶段,语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-08 16:30:00
  • 智能电子药盒可以语音提醒是加入了什么芯片?
  • 电子药盒有时候也被称为定时药盒。一款全新设计的人性化智能电子药盒,会说话,能定时,更简单。该设计为更多人带来了便利,尤其是对于众多不习惯于传统复杂定时系统的人们。人们常常由于很多事情会忘记按时服药,电子药盒附带语音提示能够及时提醒吃药;而且对于有视力缺陷的人、老人和小孩可以通过语音来识别药物的分类、用法等,可以有效避免吃错药,多吃药;智能电子药盒可以语音提醒患者吃药在里面加入了语音芯片,NV040C语音芯片是我国知名芯片型号NVC语音系列中的一款性能稳定的语音芯片,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达2V~5.5V,弥补了目前市面...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-30 15:08:00
  • 语音芯片在智能喂食器上的应用!
  • 随着人们生活水平的提高、城市化进程的快速发展和城市家庭规模的缩小,现在喵星人、汪星人已经成为我们生活中不可或缺的一部分,他们确实很萌,现在的城市生活,外面很热闹,但实际上很多人的心很孤独,这些宠物成为我们孤独心灵的星光;非常爱宠物的朋友肯定没少担心,自己不在家时,宠物饿着,经常请看护,也不太现实,而且宠物也会怕孤独,需要有人陪,而宠物智能喂食机能够满足宠物主人出差/出游/上班/睡懒觉等情况下对宠物的照顾和喂食。自动喂食机根据原理主要分为沙漏式自动喂食机、机械控制式自动喂食器、电子式自动喂食机、智能喂食机。电子式自动喂食机是目前市场上使用最广的,主要功能是用电或电池驱动,设置多次定时、定量喂食...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-29 16:42:00
  • 语音芯片是根据什么要选型?
  • 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic otp 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-27 11:40:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: